结果:找到"物联网 串口屏 人工智能",相关内容1000条
  • 2.1寸旋钮屏应用于智能马桶方案分享
  • 近几年随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及,智能马桶的市场规模正在逐步扩大,但我国智能马桶起步较晚,相较于日本接近90%和韩国约60%的普及率,中国家庭对于智能马桶的认知程度还不是很高,市场渗透率低,但市场容量巨大。一方面,中国的新消费人群已经逐渐成为消费的主力军,他们对新鲜事物的接受能力强,有较强的好奇心、探索心,对于智能马桶行业来说具有不可忽视的推动力量;另一方面,我国人口老龄化加剧,智能马桶省事便捷的操作与健康智能的产品功能给老人群体带去更舒适的体验,极大改善老年人的卫生问题,释放产品更多的需求空间。未来智能马桶应朝着趋于人性化的方向发展,更多的基于用户体验...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 通信 马桶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-14 16:13:00
  • 启明云端分享|86盒串口屏烧录教程
  • 提示:启明云端从2013年起就作为Espressif(乐鑫科技)大中华区合作伙伴,我们不仅用心整理了你在开发过程中可能会遇到的问题以及快速上手的简明教程。同时也用心推出了基于乐鑫的相关应用方案!希望你能第一时间了解并快速用上好的方案和产品!86盒烧录教程启明云端推出的基于ESP32-S2的86盒当你收到86盒后,第一时间点亮看效果,DEMO看完,肯定会想着自己进行二次开发了!开发可以上我们8ms(8ms.xyz)平台通过图行拖拽、积木方式快速完成开发!今天小明主要为大家讲解开发完成后,如何烧录到设备里面。#一、接线说明烧录器可以选择ESP-T01#二、烧录工具配置1、选择芯片型号配置#三、如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 17:55:00
  • 启明云端分享|ESP32-C3智能网关应用方案
  • 方案介绍IOT智能网关介绍IOT智能网关一般是充当物联网和互联网之间的桥梁,网关通过蓝牙广播或者连接蓝牙设备获取到蓝牙数据后通过自带的wifi或者网线上传云服务器。用户通过APP或者小程序对接云服务器远程对设备进行状态查看和管理。传统网关传统网关采用蓝牙芯片+带网络功能的主控方案较多。但由于芯片短缺以及多方案的开发联调,传统的蓝牙网关面临业务逻辑复杂开发周期长,硬件成本高的问题。启明云端网关方案启明云端推出的基于乐鑫ESP32-C3的智能网关方案,集成2.4Wi-Fi和支持长距离的Bluetooth5(LE)的ESP32-C3芯片和一块主板构成,通过8msAPP,用户可实现设备添加、设备重置...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 18:04:00
  • 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
  • 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:47:00
  • 启明云端2.4寸彩屏在打印机上的应用
  • 2020年10月,海信推出璀璨系列成套家电,覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机四大品;海尔智能家居产品,按照“客厅”、“厨房”、“浴室”、“卧室”、“阳台”等居家应用场景来设置布局;小米则依托生态链具备提供“全家桶”产品的能力……而今天更多用户更换家电,将家电升级成智能化家电。随着智能家居的普及,智能家电的市场竞争也日趋激烈。目前打印机的功能普遍太单一,只有打印、复印等功能,同时产品同质化非常严重。为此,启明云端推出了基于乐鑫2.4寸串口屏的高性价比打印机应用方案。当然,拥有足够多的品类是做全套系智能家电的前提条件,而智能彩屏则是不可或缺的品类。下图是工业级智能3D打印机。不但拥有卓越的打印性能,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-04 10:44:00
  • 启明云端0.96寸彩屏在智能手环上的应用
  • 前几天很惊喜收到朋友给我寄来的一个爱心盲盒。迫不及待拆开一看,原来是一个小米智能手环。不仅可以24h小时检测心率,离线支付,防水,还有30种运动模式,可以续航14天。这个智能手环小巧玲珑,之所以功能如此强大,是因为它用ESP32-C3做主控,支持WIFI\蓝牙。接下来小明向大家介绍一下ESP32-C3。ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0,为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-02 17:40:00
  • 启明云端1.54寸彩屏在按摩椅上的应用
  • 根据中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景研究报告》,2021年我国居民生活条件日益改善。随着消费者对健康生活、健康饮食、便捷生活的需求明显增加,满足便捷、功能、颜值、智能等多元素叠加的创新小家电陆续推出。此外,小家电创新在原有的功能性需求上纵向深入,逐步发展为对高端、智能与健康的多样化、个性化满足,为产品创新注入强大的推动力。下图是某品牌的按摩椅,应用了启明云端1.54寸的彩屏方案。全身气囊覆盖式按摩,有20大养生按摩程序,还可以边按摩边听音乐。按摩椅上的彩屏智能触控,一键操作,简单方便。接下来小明为大家介绍一下用启明云端方案做的1.54寸串口屏。近日由启明云端基于乐鑫ESP32-S2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-28 17:51:00
  • 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
  • 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
  • 7寸串口屏在油烟机上的应用
  • 根据2021年的家电调查报告,90后群体占比最大。以油烟机为例,年轻消费者对油烟机的功能需求,不再局限于抽油烟,自动清洁、自动巡航、智能联控、查看菜谱等功能,而是更加关注产品的新颖度与实用性。下图某品牌的油烟机,就应用了启明云端7寸的彩屏方案。简约大气,不仅能边做菜,还能随时查看菜普,再不行,手机来个投屏,做饭之余再追个剧。接下来小明为大家介绍一下用SigmaStarSSD202D方案做的7寸串口屏。7寸串口屏方案是基于SigmaStarSSD202D(ARMCortexA7内核)主频高达1.2GHz,分辨率为1024x600的7寸IPS电容触摸屏幕,开机速度非常快,两秒显示logo,7秒进...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
  • 启明云端分享│WT8266-S5的正确打开方式
  • 1.概述ESP-12F(WT8266-S5)WiFi模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。该模块核心处理器ESP8266在较小尺寸封装中集成了业界领先的TensilicaL106超低功耗32位微型MCU,带有16位精简模式,主频⽀持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成Wi-FiMAC/BB/RF/PA/LNA,板载天线。该模块支持标准的IEEE802.11b/g/n协议,完整的TCP/IP协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。2.主要特性•采...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-09-02 17:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: